This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726:有关 GPIO 输入配置的查询。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/957595/msp430f6726-inquiry-about-gpio-input-configuration

器件型号:MSP430F6726

大家好、

我们的客户正在使用 MSP430F6726开发他们的系统。 客户将 P1.1/P6.7配置为输入端子((禁用上拉/下拉)。 当为这些引脚提供3.3V 电压时、它似乎显示2V。 因此、客户想知道发生这种行为的原因。 我试图总结他们的报告并附上报告(e2e.ti.com/.../MSP430F6726_5F00_issue.pdf)。 请您的专家就此提供建议/意见吗?

如果这应该是预期行为、您能详细说明输入阻抗吗?

以防万一、我向客户询问 MSP430的电源电压。

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解电源电压是关键。 如果电压为1.8V、则施加3.3V 电压可能会导致 ESD 二极管反冲。 任何引脚的最大电压通常比 Vdd 高0.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith 在这里。 让我们知道电源电压是多少。 它们可以在数据表中找到相对于电源电压的绝对最大输入电压。 此外、它们如何测量输入端的电压? 使用示波器或万用表? 如果这些引脚被设置为数字 I/O、它们将不会像 ADC 输入那样测量输入电压、而是取决于 VIL 和 VIH 电平、这也取决于电源电压。

    请告诉我们。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、James、

    感谢您的评论。 客户注意到示波器设置错误。 我关闭了这个 TT。

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎-圣

    感谢您分享解决方案并将该主题标记为"已解决"。

    此致、

    James