This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:拉电流

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/957973/msp430fr5994-source-current

器件型号:MSP430FR5994
 我想知道、在本例中、其中一个数字引脚(P2.0/TB0.6/UCA0TXD/UCA0SIMO/TB0CLK/ACLK)上的源电流是多少。
 
我计划为2个 SN74LV1T34DCKR 供电、并用作 TPS62130RGT 的使能引脚、是否可以在该引脚上进行此操作?
非常感谢  
CALLEX
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calex、

    我们的 GPIO 引脚通常可以驱动3-5mA 的电流。 如果您可以降低输出电压、则可能会驱动更大的电流。  您还可以将多个引脚连接在一起以获得更高的输出电流。

    BR、
    Leo