This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:MSP430FR5969-SP 的一些特性

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/957467/msp430fr5969-sp-some-feature-of-msp430fr5969-sp

器件型号:MSP430FR5969-SP

您好!  

我的客户正在检查 MSP430FR5969-SP 的功能。

  • 质量等级:QML-Q/QML-V?
  • LEU 中 LET 大于20MeV.cm2/mg?
  • SEB 与 LET > 20MeV.cm2 /mg?
  • 请参阅:质子能量的函数误差横截面200MeV:5e-10cm^2/芯片?
  • 库:TCP/IP?
  • 驱动程序:NAND/MRAM/NOR?
  • 驱动程序:以太网 PHY?

请帮助提供答案或意见。

谢谢。