This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过 USB 作为控制器的 MCU

Guru**** 1192210 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, MSP-EXP430F5529LP, MSP430USBDEVPACK, MSP430F5529
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/957500/mcu-via-usb-as-gamecontroller

主题中讨论的其他器件:C2000WAREMSP-EXP430F5529LPMSP430USBDEVPACKMSP-EXP430F5529MSP430F5529

您好!

 我希望这是我提出问题的正确地方,因为它的目标是一个业余/半专业的行业。

IAM 目前正在构建我自己的 PC 输入设备、以便使用按钮、poti's 等进行飞行仿真
我想将 USB/PC 接口板从第三方解决方案更改为"内部解决方案"。 因此、我想知道是否有
具有 USB/hid 接口的 MCU、可"轻松"配置为 Windows 中具有/或白皮书等内容的游戏控制器

在我的工作中、我们使用 C2000平台实现实验室自动化/使用完整的定制代码记录测量值。
因此、我具有嵌入式编程经验、但在使用 TI 代码示例方面的经验非常有限。

感谢你的帮助。

此致。

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安

    请查看 C2000产品系列。 它将帮助您确定满足您需求的器件。 您还可以参加在线研讨会和培训

    www.ti.com/.../support-training.html

    如果您已经安装了 C2000ware、则有许多示例可供您入门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    不过、MSP430系列的器件更适合使用、因为 C2000适用于实时控制应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 e2e 线程转发给 MSP430团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    请查看适用于 USB 应用的 MSP430F5529。  MSP-EXP430F5529LP 或 MSP-EXP430F5529评估板可用于开发。  MSP430USBDEVPACK 也将对您的开发有所帮助。

    此致、

    James