This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:有关 MSP430电表校准控制软件的问题

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/955793/msp430f6779-questions-on-the-msp430-emeter-calibration-control-software

器件型号:MSP430F6779

您好 MSP430团队、

我的客户正在开发此 IC。 他们目前正在使用 MSP430电子式电表校准控制软件(附有 PICS)、并正在寻找有关如何使用该软件的一些指导或用户指南。 我能够找到以下内容:  

但它看起来并不是一样的。 他们目前使用的软件版本是否相当旧? 他们在哪里可以找到对当前使用的软件的支持?\

他们还特别寻求在该软件中补偿20英尺电缆上的压降的方法。 希望获得有关如何实现这一目标的指导或一些信息。

谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    您共享的映像是传统 GUI。 他们可以使用 EMDC 校准系统、这些指令可在 EMDC 技术指南的校准部分找到。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    什么是 EMDC?

    该链接看起来像我最初链接的 GUI。 那么、您说他们获得支持的唯一方法是使用最新版本的软件吗?

    谢谢、
    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    [引用 user="Lauren Mayfield"]什么是"EMDC"?

    EMDC 代表电能测量设计中心。 我知道我们使用了很多首字母缩写词、但如果您不确定首字母缩写词的含义、您可以在论坛中搜索该首字母缩写词、并显示某种讨论或描述。

    [引用 USER="Lauren Mayfield)]该链接看起来像我最初链接的 GUI。 那么、您说他们获得支持的唯一方法是使用软件的最新版本吗?

    没错。 您已链接到 EMDC、但屏幕截图显示了传统 GUI。 客户仍然可以使用基于 IAR 的传统代码、但我们的支持将非常有限、IAR 不像 CCS 那样免费。 我希望这有助于澄清问题。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我们是否还有支持传统 GUI 的文档? 或者根本不是? 我们是否有机会挖掘这一点?

    另外、对于我有关如何补偿线路损耗的问题、是否有指南或步骤在新 GUI 中实现该目的?

    谢谢
    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Lauren Mayfield)]我们是否还有支持传统 GUI 的文档? 或者根本不是? 我们是否有机会挖掘这一点?[/引述]

    是的 、SLAA577可用。 请记住、传统库和 GUI 使用的是免费的 IAR。

    [引用 user="Lauren Mayfield"]另外,对于我有关如何补偿线路损耗的问题,是否有指南或步骤可以在新的 GUI 中执行此操作?

    我假设"线路损耗"是指施加的电压在到达基于 MSP430的仪表和负载之前会略微下降。 使用 EMDC、您可以在增益校准期间输入前置线路损耗值、并自动调整比例因子。 例如、如果您施加120V、但仪表和负载看到119V、则可以输入120V 以忽略线路损耗、也可以输入119V 以解决该问题。 您可以在 EMDC 技术指南中找到校准过程。

    此致、

    James