This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:使用 MSP430G2755时出现错误23

Guru**** 2826785 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/956984/msp-gang-error-23-occurs-while-using-the-msp430g2755

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件:MSP430G2755

各位专家、您好!

我的客户使用 MSP430G2755创建了一个电路板、但是由于显示错误23、它无法写入某些电路板。
客户认为 IC 出现故障、因此我们必须让我检查写入程序和 MSP-GANG 的使用是否正确。

以下是已确认的信息。

  • 32个器件中的7个出现错误。
    尽管一再尝试,但似乎无法书写。

  • 出现错误消息时、正在独立模式下执行写入操作。
    显示了错误23、但照片中似乎没有保存错误23。
    此外、未捕获 GUI 中的错误屏幕、因此我们要求进行确认。

  • 电源由电路板供电、而不是由 GANG 供电。
    它们向 Gang 侧的引脚4 (Vextin)输入3.3V 电压、并在 GUI 屏幕上选择"External - in range +/-0.3V、Voltage=3.3"。

  • 此连接基于 MSP430硬件工具用户指南(修订版 AF)的"图2-2"
    只有 C3具有不同的元件值。 原理图如下所示。

  • MSP-GANG (硬件)的版本为1.02。
    GUI 版本正在检查中。

  • 编写过程如下。
    电路板上电-> Gang 上电->写入-> Gang 断电->电路板断电

  • Gang 和电路板之间的连接器长度为10cm。

我们目前要求客户确认他们可以将电路板连接到 CCS 或 GUI。
您能否告诉我们我们我们还应该检查哪些内容、以及是否有任何基于当前信息的问题?

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、  

    错误#23表示 MCU 初始化失败。  

    请捕获 MSP-GANG GUI 菜单以确认 MSP-GANG 设置正确:程序模式、MCU 选择、目标电源、接口(JTAG、SBW、 BSL)

    2. RST 引脚上的47k Ω、2.2nF 电阻看起来正常。  

    3.检查 TEST 引脚和 RST 引脚信号质量。 请参阅更多其他相关博文: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/818903?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=error%2023

    4、写入过程检查:编程前、等待更多时间等待 Gang 上电准备就绪。   

    从我的角度来看、项目3最有可能是疑似问题。 请检查 TEST 引脚上的详细信息、确认是否按时生效以及 TEST 引脚上是否存在噪声。 检查电缆信号之间是否存在直流隔离。 MSP-GANG 用户指南第6.1节讨论了初始化、连接和编程的故障原因。 请检查它以查看是否有一些线索。  

    谢谢、  

    Lixin  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此帖子也可能有助于: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/569374

    谢谢、  

    Lixin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lixin、

    感谢您的快速回复。

    [引用用户="Lixin Chen1]1. 请捕获 MSP-GANG GUI 菜单以确认 MSP-GANG 设置正确:程序模式、MCU 选择、目标电源、接口(JTAG、SBW、 BSL)[/报价]
    这是配置屏幕。

    我希望客户根据您提供的信息确认测试和 RST 引脚。

    我们将告知您调查状态是否有任何更新。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 从屏幕截图中、Gang 设置应该没有问题。  

    期待您的更新。  

    谢谢、  

    Lixin