尊敬的团队:
我的客户正在使用 MSP430FR6043设计 USS 燃气表、并遇到一些问题、请就以下问题发表评论吗?
如 FR6x UG 的第19.3部分所述,“当 USS 模块处于就绪状态时,请将器件保持在 LPM0或 AM 模式,因为 USS 模块使用来自器件内核域的资源。 如果器件处于其他低功耗模式、测量性能会显著降低。 ”,是否详细介绍了使用的特定内核域资源以及为什么其他低功耗模式会降低 测量性能?
2.对于 PHY 模块、应用 RX 偏置进行信号调节是合理的。 在生成激励脉冲之前、TX 偏置有什么用途?
3.为了使算法能够准确地计算 dTOF/absTOF,ADC 应该捕捉整个 UPS/DNS 波形。 但是、当温度/气体类型/气体速度变化时、 UPS/DNS 波形的位置会在时域中相应地发生变化。 有关如何设置捕捉窗口的任何说明或演示? 一个简单的想法是设置一个捕获窗口、其捕获持续时间足够长、足以涵盖所有条件。 采样点数量与 RAM 使用之间有何关系?
4.有关如何计算连接到 CHX_OUT 引脚以进行阻抗匹配的 RC 值的任何说明或公式?
非常感谢!
BR、
查尔斯