This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430系列建议

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/957332/msp430-series-recommendation

您好、TI 专家

请推荐一种 MSP430系列芯片、其封装为 0.3mm WLCSP、最大存储器、UART、SPI、i2c a2d、 和 GPIO。

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、  

    我们没有 WLCSP 0.3mm MSP430器件。 什么应用需要0.3mmx0.3mm 封装? 通常 DSBGA (WCSP)封装为2~3mm x 2~3mm。  

    您可以在 MSP430产品文件夹中找到采用小封装的 MSP430器件:  

    https://www.ti.com/microcontrollers/msp430-ultra-low-power-mcus/products.html#p1811=0;0.9 

    您可以在左列中搜索-通过定义封装尺寸参数的筛选器、并应用筛选器。 然后、您可以找到所有采用小型封装的 MSP430器件。  

    谢谢、  

    Lixin