我有一个可执行的应用程序项目,用户可以在头文件中访问一些#define…… 然后、我有一个单独的库工程、它将首先编译、然后包含在内、以便用户可以使用它。 但是,该库取决于应用程序中的#defines。。。 如何操作? 我在这里假设 extern 仅适用于变量和函数、而不是常量。 我确实有一个头文件,用户将包含该头文件,以便能够使用该库,但我希望保留它,以便仅供查看,并且不让用户“不”在其中...
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个可执行的应用程序项目,用户可以在头文件中访问一些#define…… 然后、我有一个单独的库工程、它将首先编译、然后包含在内、以便用户可以使用它。 但是,该库取决于应用程序中的#defines。。。 如何操作? 我在这里假设 extern 仅适用于变量和函数、而不是常量。 我确实有一个头文件,用户将包含该头文件,以便能够使用该库,但我希望保留它,以便仅供查看,并且不让用户“不”在其中...
谢谢
不确定“私有”在这里意味着什么……用户将拥有两个头文件,并且能够查看两个头文件,我希望最好的是,用户被警告不要更改私有头文件中的任何内容,因为编译的库将停止工作……是这样的 您建议的内容有多大???
我仍然不确定如何继续。 define 是 TBxCCRx 寄存器加载。 我希望这是公开的,而不是私人的。 当然、我可以将其放入库头文件中、但如果我告诉用户"清除"、则他们将失去对参数的控制、我希望他们能够访问该参数。 如果我将#define 放在公共标头中,那么问题仍然是如何将该信息返回到已编译的库中,以便它可以加载寄存器......