This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726A:寄存器反映在模块中之前的时间

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6726A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/957079/msp430f6726a-time-until-the-register-is-reflected-in-the-module

器件型号:MSP430F6726A

您好!

我的客户使用 MSP430F6726A。 由于 LPM3的电流消耗很高、我搜索了原因。 当 SD24REFS 为1时、电流消耗会增加。 我认为这是因为它产生1.2V 电压。

SD24REFS 位从1→0 / 0→1变为1时、实际反射时间有多长?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表(SLASE46A)表5-47中给出了 SD24REFS 启动、因为 TON=200us (典型值)。 根据注释(7)、我预计这包括 REF 导通时间 tSETTLE=75US (典型值)。 (没有提供 Max 值;"典型值"是否足够?)

    示例 msp430673xA_sd24b_01.c 等待0x3600时钟-我想大约14ms -看起来相当长。 我在 Resource Explorer 中看不到此示例、但可以在产品页面上提供的示例套件(SLAC693E.zip)中找到该示例。

    https://www.ti.com/lit/zip/slac693

    [编辑:添加了指向.zip 文件的链接、因为它并不是很容易找到。]