This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:如何配置同相 PGA

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/956344/msp430fr2355-how-to-configure-the-non-inverting-pga

器件型号:MSP430FR2355

大家好、

我对 SAC 模块有一些问题。 具体而言、我在同相 PGA 配置方面有一些问题。  

放大器的输出饱和至0.75V。 您知道原因吗?  

我正在使用智能模拟组合驱动程序库中的函数、包括"driverlib.h"

下面是用于设置放大器的函数:

 

   SAC_OA_DISABLE (SAC2_BASE);

 

   SAC_DISABLE (SAC2_base);

 

   SAC_OA_init (SAC2_base、SAC_OA_POSITIVE_INPU_SOURC_EXTERNAL、

   SAC_OA_NEW_INPUT_SOURCE _PGA);

 

   SAC_PGA_setMode (SAC2_base、SAC_PGA_MODE_同 相);

 

   SAC_OA_selectPowerMode (SAC2_base、SAC_OA_POWER_MODE_HIGH_SPED_HIGH_POWER);

 

   SAC_PGA_setGain (SAC2_base、SAC_PGA_GAIN_BIT1);

 

   SAC_OA_ENABLE (SAC2_BASE);                 //启用 SAC2 OA

   SAC_ENABLE (SAC2_base);                    //启用 SAC2

 

请帮帮我。
谢谢你

Riccardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    客户是否正在使用 MSP430FR2355 Launchpad? 如果是、它们是否从连接到光传感器电路的 Launchpad 底部的 J7-J9上移除了 P3.1 - P3.3跳线?

    客户输入 OA2+的信号是什么? 我已使用上述代码并为 OA2O 和 OA2+初始化 P3.1和 P3.3。 我输入了1kHz、0.5V 峰值、0.5V 偏移正弦波、并获得了下面预期的3倍非反相波形。