This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CCA 功能

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/955787/cc1200-cca-functionality

器件型号:CC1200

尊敬的 Sirs:

   我们将在透明串行模式下使用无线电。  希望能够判断通道是否被占用。  是的

检查高阈值下的载波侦听、但可能我们应该使用 CCA。

 那么、CCA 确切地表示什么?   似乎类似于载波侦听、但极性相反。

CCA 能否检测通道上是否出现一条有效的消息?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    请参阅 CC120X 低功耗高性能低于1GHz 射频收发器中的第6.11节。

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表示2)否 清除通道 评估仅查找通道(RSSI)中的能量。  

    注意:对于透明模式、数据包模式功能被关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、ter:

    2)对于2)关闭的数据包模式、意味着 CCA 模式= 000

    还是始终提供清晰的通道指示??

     

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数 CCA 模式选项与数据包模式相关。 如果您需要 CCA、则可以查看 CCA 模式= 0x1。

    如果您希望在使用透明模式时使用 CCA 功能、则可能需要手动实现该功能。 我们没有对 CCA 进行透明的测试、这意味着您必须自己做一些测试才能看到什么是有效的、而不是有效的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是救生员、更:

      我们的正常灵敏度约为-118dbm、阈值设置为-117。

      我目前正在手动执行 CCA、方法是将 agcthresh 提高到-105dbm、然后查找 CSVALID 和 CS。

    如果 CS 处于高电平(具有 CSValid)大约0.1秒、则我认为该通道处于活动状态。  

    这适用于通道上的连续调制载波、但不起作用的是通道上出现一条消息。

    这种方法需要时间

    并降低灵敏度。 我希望芯片的 CCA 能够在后台实现这一目标。

    现在、相信这是我能做的最好的事情、或者您知道一个更好的系统吗?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之三:

       似乎我都湿了。  而且、所需的一切是随时读取寄存器 RSSI1以获取当前 RSSI。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    感谢分享您的进展。 您是否已使其立即工作?  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Elin:

      事实证明、RSSI 可以在任何时候读取、这是我由于某种原因而出错的。   

    John