This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726A:关于 XIN 端子的 VIH

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6726A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/955492/msp430f6726a-regarding-vih-of-xin-terminal

器件型号:MSP430F6726A

您好!

请告诉我 VIH 和 VIL 的最大值和最小值

关于当 XT1BYPASS = 1b 且 XT1BYPASS LV = 0b 时、来自 XIN 引脚的32KHz 时钟。

电源电压(DVCC)为3.3V。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、您能解释一下 VIH 和 VIL 的全名吗? 或者、您也可以指向 我们在 MSP430F673xA、MSP430F672xA 混合信号微控制器数据表中的 VIH 和 VIL 页面(修订版 A)。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我被视为高电平(VIH)的最小值

    以及被视为 XIN 引脚上输入信号的 L 电平(VIL)的最大值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的更新! 但在 MSP430F6726A DS 的时钟规格中、我在 XIN 端子上没有找到输入信号的参数 VIH 和 VIL。 您能像这样提供 DS 的图像捕捉 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    XIN 引脚的 H 电平和 L 电平规格是否与数据表的表5-6中的相同?

    换句话说、当电源电压为3V 时、是否可以认为从 L 电平到 H 电平的最大阈值为2.1V?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据表5-6、

    对于 GPIO、3V Vcc 上的正向输入阈值电压的最大值为2.1V。

    因此、在 Vcc 3V 上、从 L 电平到 H 电平的 GPIO 最大阈值为2.1V。

    XIN 端子没有这种规格。 XIN 不是 GPIO。

    谢谢!