This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:FR 器件需要2.0V 电压才能可靠启动?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/953853/msp430fr5994-fr-devices-require-2-0v-to-boot-reliably

器件型号:MSP430FR5994

另一个线程的问题中提到"Zrno 是正确的。 FR 器件需要2.0V 的上电电电压、这是1.8V 工作电压的最大限制。 如果您需要的话、仿真电路也可能有其他限制。"

但 SLASE54C 没有提到这一点。 根据"5.3建议运行条件"、1.8V 是符合规格的低电压、是否有勘误表纠正了这一问题? 我们遇到了间歇性启动问题、必须将电压升高到1.9。