This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:使用频率为137和150MHz 的 CC1120

Guru**** 2874180 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/955958/cc1200-using-cc1120-at-137-and-150mhz

器件型号:CC1200

大家好、团队成员。

支持中心收到一位客户的询问。

以下是调查记录:

----------------------------------------------------------------------

在 CC1200的数据表中、如果我们要在137至158 MHz 频带中使用该器件、请联系德州仪器。  

我们希望在该频带中使用它。  

为此、我们需要从德州仪器了解哪些信息。   

----------------------------------------------------------------------

此查询需要您的友好支持。

谢谢、   

此致
王家贤
TI 客户支持中心