This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5969:LED 不切换/无法使用 GUI

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP-EXP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/954608/msp-exp430fr5969-led-not-toggling-cannot-use-the-gui

器件型号:MSP-EXP430FR5969
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969

您好!
您能否为我提供有关如何使用开箱即用演示 GUI 的建议?

我刚刚获得了 MSP430FR5969 Launch Pad,有两个问题。

  1. 该手册指出,连接 USB 电缆后,底部的 LED1和 LED2将在启动序列期间切换,但它们没有切换。 只有顶部的绿色 LED 亮起。
  2. 此外、我尝试按照 GUI 上的设置说明进行操作、但无法连接到串行端口。 我的意思是我可以选择端口(在我的情况下为 COM5),我也可以点击“连接”,但它只是在几秒钟内复位,所以我不能使用 GUI。

已安装 CCS 和 MSP430_FET_Drivers 1_0_1_1。
CCS 在连接时自动检测电路板。
“开箱即用演示 GUI”是从 MSP-EXP430FR5969_Software_Examples>GUI>Binary>OutOfbox_MSP430FR5969_GUI 中取出的

 

此致、

Kurumi Hasegawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    您使用了哪个端口? 您是否将其他代码下载到 MSP430FR5969中?  

    MSP 应用 UART1或 MSP 调试接口?  您应该使用 MSP Application UART 端口。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    是的、我连接 了 MSP 应用 UART 端口。

    要下载其他代码、我下载了多个文件、但不确定是否足够。

    安装了 CCS、MSP430_FET_Drivers 1_0_1_1和 MSP 闪存仿真驱动程序。

    您能告诉我需要下载的代码的链接/位置吗?  

    谢谢。

    此致、

    Kurumi Hasegawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    您应该能够在此浮动器中找到此固件:

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Johnson:

    感谢您提供信息。 我会再试一次!

    此致。

    Kurumi Hasegawa