This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726A:关于 XT1故障检测

Guru**** 2823125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/952970/msp430f6726a-regarding-xt1-fault-detection

器件型号:MSP430F6726A

您好!

在 LF 模式下、XT1LFOFFG 从0变为1有哪些条件?

此外、复位该寄存器后的默认值为1、但复位后是否需要通过软件将其复位为0?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果存在 XT1故障条件、XT1LFOFFG 将为1。 除非由软件清零、否则它将继续为1。 复位后、应该清除软件中的标志、以确保没有实际的 XT1振荡器故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    在软件更改为 XT1LFOFFG = 0后、

    是故障检测工作且 XT1LFOFFG = 1的条件

    XT1的振荡频率何时偏离32768Hz 乘以50ppm 或更高?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答,感谢你的耐心。  

    我正在与应用程序和设计团队进行内部检查、并在星期一向您作出回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以找到的最佳信息是数据表中表5-2的脚注7:

    '低于最小规格的频率设置故障标志。 高于 MAX 技术规格的频率不会设定故障标志。 介于之间的频率可能会设置标志。"

    因此、如果频率在32678Hz 时偏离50ppm 以上、 由于最大振荡器故障频率为10kHz、故障标志不会在 LF 模式中被置位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否需要有关此方面的更多信息? 我看到您拒绝了答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我明白了。

    此致、