This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1310和 CC1312R 的最小数据速率

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/954898/cc1312r-the-minimum-data-rate-of-cc1310-and-cc1312r

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件: CC1310

您好!

您能否确认以下问题?

CC1310和 CC1312R 的最小数据速率是多少?
 我们希望我们可以将数据速率设置为低于1.2kbps。
 此外、我们可以通过 SmartRF Studio 找到 CC1310的1.2kbps 设置、但无法找到 CC1312R 的设置。

CC1310与 CC1312R 之间有何区别?
 如果您有该页面的摘要页面、请告知我们。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1310的最小数据速率:1.2kbps 和 CC1312:2.5kbps;这两种设置使用较低的数据速率、在提高灵敏度方面没有射频优势。 如果需要、可以设置较低的数据。

    2. CC1312R 和 CC1310之间的主要差异是 RAM 和闪存:

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard - San、

    感谢你的答复。
    我们还有其他问题需要回答1。

    我们能否将 CC1312R 的数据速率设置为1.2kbps、设置(1.2kbps)是否存在任何缺点?
    您说 CC1312的最小数据速率为2.5kbps、"如果需要、可以设置较低的数据"。
    因此、我们认为我们可以将 CC1312R 设置为1.2kbps;但是、我们无法理解它的影响。

    此致、
    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用比首选2.5kbps 更低的数据速率1.2kbps、但与使用2.5kbps 速率相比、Tx/Rx 导通时间会更长、电流消耗会增加。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard - San、

    感谢你的答复。
    我们将在 CC1312R 设置为1.2kbps 时检查行为。

    此致、
    Nomo