This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 禁用钳位二极管 MSP430 GPIO

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/952871/disable-clamping-diodes-msp430-gpio

大家好、

是否有 MSP430能够禁用 GPIO 上的钳位二极管? 或者是否有任何 MSP430根本没有 GPIO 上的钳位二极管?

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有禁用钳位二极管的此类功能。  

    钳位二极管用于 过压保护。 为什么要禁用它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一端线圈连接到 GND、另一端连接到 GPIO。 我希望线圈完全断开连接、就像物理断开一样。 使 GPIO 作为 ADC 输入也不起作用。 您是否可以建议物理断开线圈的任何其他超低电流外部组件?

    谢谢、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay。
    线圈上的最大感应电压是多少?
    如果电压低于 MCU 的电源电压、则可以切换两端、并且没有大电流流经保护二极管。

    此致、
    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    当磁体在 Vcc 上移动时、Vcc 为3伏、最大感应电压尖峰约为18.3伏。 但这是一个小型空气磁芯线圈、具有10K 匝的极细磁线。 由于法拉第效应、钳位二极管使线圈减速。 我想完全断开线圈导线的连接、并按需将其重新连接、然后在需要时为线圈通电。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缺少体二极管的开漏 MOSFET 可能只是一个问题。 2N4351或某些此类器件、具有合适的击穿电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、MOSFET 中的漏极/源极和基板(体)之间始终存在固有二极管。 我不确定是否有一个简单的晶体管连接可让您在没有偏置的情况下切换正电压和负电压。 有一些"超电源轨"模拟开关具有内部偏置发生器、可满足要求、但功耗不是很低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、
    是否需要将线圈接地? 如果不是并且可以悬空、则可以通过二极管将一端连接到+3V、然后通过 MOSFET 将另一端开关连接到 GND (例如 BSS138)。 如果二极管压降不可取、则可以使用耗尽模式 N MOSFET (例如 BSS139)代替二极管、并将两个 MOSFET 驱动在一起。

    此致、
    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Tomas。 我会尝试这个。