This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6007:ADC 通道

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6007, MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/954920/msp430fr6007-adc-channel

器件型号:MSP430FR6007
主题中讨论的其他器件: MSP430F6779A

尊敬的 TI 团队:  

我已经介绍了 MSP430FR6007的数据表。  

在我们的应用中、需要16通道 Σ-Δ ADC。 我已阅读数据表 USS 模块具有 高性能高速12位 Σ-Δ ADC (SDHS)、输出数据速率高达8MSPS。  

有多少通道支持 Σ-Δ ADC?  

它具有16个 ADC 通道、因为该通道不同于 USS 块或相同的通道。  

此致、

Vivek Gajera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您发帖。

    [引用 user="Vivek GAJERA"]

    在我们的应用中、需要16通道 Σ-Δ ADC。 我已阅读数据表 USS 模块具有 高性能高速12位 Σ-Δ ADC (SDHS)、输出数据速率高达8MSPS。  

    有多少通道支持 Σ-Δ ADC?  

    [/报价]

    USS 模块支持一个输入通道。  PGA 有两个输入通道、但其中一个通道是虚拟输入、该输入与实际输入具有相同的输入阻抗。 虚拟输入旨在满足一个通道的发送模式和接收模式之间的阻抗匹配要求。  您可以在《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》的 USS 和 SAPH 部分中了解有关此配置的更多信息。

    [引用 USER="Vivek GAJERA"]它有16个 ADC 通道,是这个通道不同于 USS 块还是同一个通道。

    我想您所指的是 ADC12_B 模块、它具有多达16个输入、但与 USS 模块不同并相互独立。

    我希望这澄清了你的问题。 如果您确实需要具有16个输入的 Σ-Δ ADC、请查看我们 的精密 ADC (<=10MSPS)

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    感谢您的回复。  

    我们将需要具有12或16 Σ-Δ 通道的 MCU。 您能为此建议系列吗?

    您是否有任何将用于三相计量应用的 MCU?  

    此致、

    Vivek Gajera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我们提供具有七个 Σ-Δ ADC 通道的 MSP430F6779A。 如需查看其他器      件、请访问 TI.com >微控制器(MCU)> MSP430超低功耗 MCU >高级传感 MCU >具有同步采样 ADC 的 MCU。

    此致、

    James