This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726A:关于表3中的条件的应用手册 SLAA322D

Guru**** 2924940 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FE427A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/955088/msp430f6726a-application-note-slaa322d-regarding-the-conditions-in-table-3

器件型号:MSP430F6726A
主题中讨论的其他器件:MSP430FE427A

您好!

《MSP430 32KHz 晶体振荡器应用手册》表3

我想向您询问安全系数测试结果。

列出了每个公司的每个晶体的安全系数、

但这会产生实际的测量值吗?

在这种情况下、寄存器 XCAP 和 XT1DRIVE 的设置是什么?

所有寄存器设置是否为默认设置?

最棒的地方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    [引用 user="user5994067"]但结果是实际测量值吗?

    是的。 我们可以在上下文中找到测试平台说明。  

    执行测试时使用的 MSP430FE427A 器件组装在 MSPTS430PM64 目标板上、该平台的设计不遵循本 应用报告中详细介绍的建议。 每个晶振的 RQmax 值通过串联一个电位计来确定
    然后测试晶体的启动和停止容差。 最接近的标准电阻器值(±5%) 被记录为通用基准。

    [引用 USER="user5994067"]在这种情况下,寄存器 XCAP 和 XT1DRIVE 的设置是什么?

    我认为所有寄存器设置都是默认值。  

    谢谢、  

    Lixin