This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2253:错误:同步失败

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/954544/ccs-msp430g2253-error-synchronization-fail

器件型号:MSP430G2253

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们有一位客户遇到随附的问题。 感谢你的帮助。

e2e.ti.com/.../CS0320699.zip

此致、

Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    客户是否在一个或多个设备上遇到此问题?

    客户是否曾成功使其正常工作?

    他们使用什么程序设计器来实现 BSL?

    他们是如何将编程器连接到 MSP430的?