This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312R 在没有 RTOS 的裸机设计中是否可以进行自固件更新?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/954539/cc1312r-cc1312r-is-a-self-firmware-update-possible-in-a-bare-metal-design-with-no-rtos

器件型号:CC1312R

我有一个使用 CC1312R 的 simplelink nortos 裸机设计、我想执行自固件更新。  我找到的所有示例都使用 TI_RTOS EasyLink 协议。  是否可以使用裸机设计来实现这一点。  是否像具有引导加载程序、将固件映像传输到裸机应用程序(通过射频或 UART 等外部协议)并将其写入 NVS、然后执行复位以使引导加载程序接管并加载映像一样简单?  是否有任何类似的示例可供参考?