This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6779A:如何从 EMDC 代码生成器代码中读取数据

Guru**** 2951260 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779, MSP430FR2475

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/954466/ccs-msp430f6779a-how-to-read-data-from-emdc-code-generator-code

器件型号:MSP430F6779A
主题中讨论的其他器件:MSP430F6779、 MSP430FR2475

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

我有自己的电路板设计、使用 MSP430F6779和 MSP430FR2475 IC。
从 EMDC (CCS 编译器)生成代码(MSP430-F6779_CT_3V_3C_50Hz)。  如何通过 UART 从 MSP430F6779读取数据?
是否需要 从 MSP430FR2475传输到 MSP430F6779的任何命令? 请尽快发送。  谢谢你
下面是我的 UART 硬件接口、
MSP430F6779  -- MSP430FR2475
TXD (P3.1)         ----    RXD
RXD (P3.0)         ----   TXD