This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:外部环路滤波器组件

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/954268/cc1200-external-loop-filter-component

器件型号:CC1200

您好!

我的客户使用1800pF 的 CC1200作为外部环路滤波电容器。
(引脚23:LPF0和引脚24:LPF1之间连接的电容器)

假设电容器值不同、会影响哪些参数以及如何影响?
例如、如果错误地使用470pF 或10nF。

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、这将在输出频谱上看到。 如果该组件的值不正确、则输出信号的形状不正确。