This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:任何替代选项

Guru**** 2835755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/954284/msp430fr2422-any-alternate-options

器件型号:MSP430FR2422

团队、

希望你们做得好。  对于以下要求、MSP430FR2422是最佳建议吗?

闪存8-16K
2个计时器、其中一个具有 PWM 输出

32kHz 内部时钟
15–20个 I/O
10b ADC (4通道)
I2C
UART

低功耗、需要深度睡眠才能延长存储期

此致、

Randhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Randhir。 感谢您的发帖! FR2422是8KB FRAM 器件的最佳建议、FR2433是16KB 器件上的最佳建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你小东。