This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:与 G2x 器件相比、具有 ESD 增强功能

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/953641/msp430fr2676-esd-enhancements-compared-to-g2x-devices

器件型号:MSP430FR2676
主题中讨论的其他器件: MSP430G2553

您好!

MSP430G2553和 MSP430FR2676之间是否有任何 ESD 增强功能?

我的客户以前使用过 G2553、现在正在评估 FR2676。
他们希望了解 ESD 的差异。
G2553数据表中似乎没有 ESD 额定值。

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichiro、

    我也找不到 G2553的 ESD 额定值。

    但根据这些与 ESD 相关的应用手册、它们绝不会将基于闪存的 MSP 和基于 FRAM 的 MSP 的 ESD 性能分开。 因此、我假设它们在 ESD 额定值上的表现相同。

    此致、

    现金 Hao