This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726A:关于32K 晶体精度

Guru**** 2813485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/952930/msp430f6726a-regarding-32k-crystal-accuracy

器件型号:MSP430F6726A

您好!

32K 外部晶体振荡所需的振荡频率偏差是多少?

如果晶体匹配关闭、电流消耗是否会增加?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负载电容器需要足够好才能使晶体振荡。 只要晶振启动(即使负载电容器关闭几个 PFS)、它就不会对功耗产生重大影响。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。


    然而、32KHz 的频率通过改变 XCAP 寄存器的设置而改变。

    此时、设置 XCAP = 00、32K 晶体的振荡频率偏移约200Hz、

    但是、电流消耗也会大大大于其他 XCAP 设置时的电流消耗。

     原因是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关32kHz 晶体集成的更多信息、请单击此处:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa322d/slaa322d.pdf

    第4.1节介绍了负载电容与振荡频率之间的关系。  

    数据表还在第5.5.3节中讨论了设置 XCAP。   

    BR、

    Leo