This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:我是否可以使 VREG 保持未连接状态?

Guru**** 2391195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/953080/msp430fr2512-may-i-leave-vreg-unconnected

器件型号:MSP430FR2512

我正在完成 MSP430FR2512IRHLR 的布局。 如果我不打算使用 VREG 的输出、是否有任何原因不能将 VREG 保持未连接状态? 我在参考原理图中看到、一个设计将其连接到一个1uF X5R 电容器接地、并希望检查如果将其保持未连接状态会产生什么影响。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    VREG 是用于为电容触摸引脚供电的内部稳压器。  请参阅数据表的表4-1。  您需要使用该去耦电容器、否则稳压器将不稳定。   

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fr2512.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddit、

    感谢您的回答。 在本设计中、我参考的是 VREG 刚刚连接到接地电容。 此图中所示的网络"VREG"似乎不会在其他任何地方使用--标记似乎只是为了清晰起见。  

    那么、更改为仅添加一个电容器接地(与其他电容器连接到 DVCC 的接地?)

    这是我要参考的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了闭合环路,这是我的最后一个布局,考虑到你的建议之后--你会介意看一看吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREG 在内部使用、但确实需要外部1uF 去耦电容器。  这就是为什么您在原理图上没有看到 VREG 连接到任何其他位置的原因。   

    在原理图中、VREG 连接到100nF 电容(C25)。  该电容器需要为1uF。