This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MSP430FR5969 SPI 时钟的上升时间

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/953243/msp430fr5969-rise-time-of-msp430fr5969-spi-clock

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件: ADC128S102

我想知道 MSP430FR5969的10-90%上升时间是多少(SPI 时钟引脚、尽管这可能无关紧要)。  我将通过6英寸的电缆发送该时钟。  在8MHz 或低于8MHz 时、SPI 通信是完美的、但在16MHz 时、我遇到了 SPI 读取问题。  

使用 Launchpad 将 SPI 驱动到距离未端接 SPI 信号约3英寸远的另一个电路板上的 ADC128S102、在16MHz 下 ADC128 SPI 数据无懈可击。

使用 我们具有 MSP430FR5969的电路板、使用与1中使用的代码相同。驱动相同的 ADC128S102、但电缆长度超过6英寸、因此16 MHz 数据不正常。

3. 在2.中,ADC SPI 时钟采用120欧姆100pF 的交流端接。

我想知道上升时间,也许其他人有见解。  SPI 时钟失真为1。 和2. 正如我的一位同事拍摄的示波器照片所证明的、但我想使用更合适的示波器探查技术来重新拍摄。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设负载电容为50pF、可能小于1。

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken

    您可以使用示波器进行波形检查、以查看在采样时间发生时输入电压电平是否正确。 您可以参阅 数据表  表表5-11中的输入电压电平。