This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:定制板上未检测到触摸

Guru**** 1375210 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2512, CAPTIVATE-PGMR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/953122/msp430fr2512-touch-not-detected-on-custom-board

器件型号:MSP430FR2512
主题中讨论的其他器件: CAPTIVATE-PGMR

您好!

我们使用 MSP430FR2512设计了一个简单的4触控板。 我们使用 CDC 生成了代码、并将其刷写到 FR2512 (通过 CCS)、但无法检测到对 CDC 的任何接触。

我们使用 CAP0.0作为 Tx0、CAP0.1作为 Rx0、CAP0.2作为 TX1、CAP0.3作为 RX1、不存在接近、我们使用互电容。 布局是参考 BOOSTXL 键盘布局完成的。

请在我们就此寻求立即帮助时尽早为我们提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、法哈德、

    它是否可以与 BOOSTXL 键盘(https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-CAPKEYPAD)?)一起正常工作

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它确实在使用 BOOSTXL 键盘

    我们尝试了单触(BOOSTXL 键盘上的 BTN03)、它与我们的触控相匹配、BOOSTXL 键盘上的工作正常、我们更改了控制器、生成了源代码、在 CCS 中构建了它、刷写了它、并且在 CDC 中显示没有响应 (即使出现在通道数据中的条也不可见)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的板和 CAPTIVATE-PGMR 之间存在连接错误、UART 引脚存在一些问题、现在工作正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、法哈德、

    正如通过调用讨论的那样、在检查与编程工具的连接后、它可以正常工作。 因此、我将关闭这个 e2e 帖子、并将其解析。

    此致、

    Vikas Chola