This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2533:寻找具有和 i2c 总线的小型 MSP430

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/952859/msp430fr2533-looking-for-a-small-msp430-with-and-i2c-bus

器件型号:MSP430FR2533
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2311

你(们)好

我的应用之一涉及从霍尔传感器获取脉冲输入、并在 i2c 或等效高速串行接口上发送此脉冲的编码信息片段。 我需要使 PCB 的直径非常小~25mm。 您能不能建议使用编号最小的小型 MSP430 引脚数量和紧凑型封装。 当然、霍尔将连接到中断引脚上。

此致

Shubhankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更喜欢 MSP430FR2311、它采用<4x4mm QFN (无引线)封装(16引脚)、并且具有12引脚中断、UART/I2C/SPI (选择两个)、ADC、RTC 比较器和其他优秀产品。

    将此视为"存在证明"、不一定是最终选择。 TI 销售部门可能会为您提供更好的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bruce。 这是一种过命。 是否有一个仅具有 i2c 且可能最大4-6个 IO 的 MCU? 我不需要比较器或其他功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们等待 TI 销售人员显示[Hey、伙计们!]的过程中、您可以在此处查看产品选择器:

    https://www.ti.com/microcontrollers/msp430-ultra-low-power-mcus/products.html

    其中一个选择标准(位于底部)是"封装尺寸(mm^2)"。 经过1.5分钟的时间之后、VQFN-16 (14mm^2)看起来是最小的一个。 无引线也会减小尺寸。

    FR2311具有一些同级产品、但它们的价格可能(稍微)更低。 不过、我建议您不要太少指定、因为其他外设可能会以某种意外的方式提供帮助。