This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:如何避免在2个或更多的触摸电容模式之间出现

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/953066/msp430fr2633-how-to-avoid-when-touched-capacitive-pattern-between-2-or-more

器件型号:MSP430FR2633

您好、社区成员、  

我的客户在其原型板上评估 MSP430FR2633。
当它们进行现场测试时、会出现以下情况:

由于产品限制、图案的尺寸和位置不能再大或进一步改变。
您认为软件可以避免这种情况吗?
如果存在针对这种现象的有效参数、请告知我们。

此致。
Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cruijff、

    听起来按钮上的触摸阈值太低、允许在传感器之间检测手指。

    这是触摸每个传感器时的响应。

    这是指手指在和之间测量值低于阈值时的响应。

    为避免此问题、请增大阈值。  您可以将其视为噪声、其中 由于手指位于两个传感器之间而进行的测量是噪声级别。  您需要将阈值设置为此噪声级别以上。

    这是否有帮助?