Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2618
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F2618 大家好。
我们的 MSP430程序包括一个我编写的引导加载程序。
我想使用内置的 BSL、但 我无法访问 BSL 引脚 P1.0和 P1.1、它们用于其他用途。
是否可以从 P3.7/UCA1RXD 和 P3.6/UCA1TXD 访问 BSL、因为我们将此引脚用于用户连接? 例如、它可以通过指针来完成吗? 内置引导加载程序是否具有起始地址?
JC