Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137
您好!
我们使用 CC430F5137产品制造低功耗器件。 我们有2个设备彼此通信。接收器对发送器发送的信号做出响应。发送器有时发送信号、我们观察到接收器没有响应。当我们在射频频谱设备中观看信号时、 我们观察到、它的广播频率为868、065 MHz、而不是868 MHz。 我们正在研究该移位可能导致误差的可能性。
我向您发送了频谱设备的屏幕。
我在下面给出了接收器和发送器的 RFSetting 寄存器值。
我们使用“ECS-260-18-30BQ-DS”作为晶体。 我们正在等待您对晶体选择的意见。
我期待您提出解决方案建议。
谢谢你。

rf_settings rfSettings ={
0x08、 // FSCTRL1 频率合成器控制。
0x00、 // FSCTRL0 频率合成器控制。
0x21、 // FREQ2 频率控制字、高字节。
0x62、 // FREQ1 频率控制字、中间字节。
0x76、 // FREQ0 频率控制字、低字节。
0x9A、 // MDMCFG4 调制解调器配置。
0x83、 // MDMCFG3 调制解调器配置。
0x93、 // MDMCFG2 调制解调器配置。
0x22、 // MDMCFG1 调制解调器配置。
0xf8、 // MDMCFG0 调制解调器配置。
0x00、 // CHANNR 通道编号。
0x34, // DEVIATN 调制解调器偏差设置(启用 FSK 调制时)。*35
0x56、 // FREND1 前端 RX 配置。
0x10、 // FREND0 前端 TX 配置。
0x10、 // MCSM0 主无线电控制状态机配置。*10.
0x16、 // FOCCFG 频率偏移补偿配置。
0x6C、 // BSCFG 位同步配置。
0x43、 // AGCCTRL2 AGC 控制。
0x40、 // AGCCTRL1 AGC 控制。
0x91、 // AGCCTRL0 AGC 控制。
0xE9、 // FSCAL3 频率合成器校准。
0x2A 、// FSCAL2 频率合成器校准。
0x00、 // FSCAL1 频率合成器校准。
0x1f 、// FSCAL0 频率合成器校准。
0x59 、// FSTEST 频率合成器校准。
0x81、 // TEST2 各种测试设置。
0x35、 // TEST1 各种测试设置。
0x09、 // TEST0 各种测试设置。
0x47、 // FIFOTHR RXFIFO 和 TXFIFO 阈值。
0x2E、 // IOCFG2 GDO2输出引脚配置。
0x2E、 // IOCFG0 GDO0输出引脚配置。 有关详细的伪寄存器说明,请参阅 SmartRFStudio 用户手册。
0x04、 // PKTCTRL1 数据包自动化控制。
0x04, // PKTCTRL0 数据包自动化控制。*
0x00、 // ADDR 设备地址。
0x18 // PKTLEN 数据包长度。
};