This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6426:在 MSP430FG6426IPZR + MSP-TS430PZ100AUSB 上、UCSCTL7.XT2OFFG=1 (XT2故障错误)

Guru**** 2529160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1163761/msp430fg6426-on-msp430fg6426ipzr-msp-ts430pz100ausb-ucsctl7-xt2offg-1-xt2-fault-error

器件型号:MSP430FG6426
主题中讨论的其他器件:MSP-TS430PZ100AUSB

我已经尝试设置时钟、但我一直得到 UCSCTL7.XT2OFFG=1 (XT2上的 Falt 错误)。

     WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//禁用看门狗
    CTSD16CCTL0 |= CTSD16SC;//针对 CTSD16OFFG 勘误表的权变措施
     
操作
     
          CTSD16CTL &=~CTSD16OFFG;
          } while (CTSD16CTL&CTSD16OFFG);// CTSD16OFFG 结束变通办法


     while (BAKCTL 和 LOCKBAK){//解锁 XT1引脚以进行操作
          BAKCTL &=~(LOCKBAK);
     
     UCSCTL6 &=~(XT1OFF); // XT1打开
     UCSCTL6 |= XCAP_2;     //内部负载电容
     UCSCTL6 |= XT2OFF;     // XT2 关闭

     //循环直到 XT1故障标志被清除
     操作
     
          UCSCTL7 &=~(XT2OFFG | XT1LFOFFG | DCOFFG);//清除 XT2、XT1、DCO 故障标志
          SFRIFG1 &=~OFIFG;//清除故障标志
     }while (((UCSCTL7 &&(XT2OFFG | XT1LFOFFG | DCOFFG))=0);//振荡器故障标志

     UCSCTL6 &=~(XT1DRIVE_3);// XTAL 现在稳定、降低驱动强度

     //[系统时钟/FLL+]
     UCSCTL0 = 0x0000;  
     UCSCTL1 = 0x0020;
     UCSCTL2 = 0x0079;
     UCSCTL3 = 0x0000;
     UCSCTL4 = 0x0033;
     UCSCTL5 = 0x0000;
     UCSCTL6 = 0x0084;
     UCSCTL8 = 0x0007;
     UCSCTL7 &=~(XT2OFFG | XT1LFOFFG | DCOFFG);

     执行{
          UCSCTL7 &=~(XT2OFFG | XT1LFOFFG | DCOFFG);//清除 XT2、XT1、DCO 故障标志
          SFRIFG1 &=~OFIFG;//清除故障标志
     } while (((UCSCTL7 &&)(~(XT2OFFG | XT1LFOFFG | DCOFFG)))=0);//振荡器故障标志

我正在使用 MSP-TS430PZ100AUSB (评估板)、但我不使用 XT2、因此我设置 UCSCTL6.XT2OFF=0、但会发生故障错误。

我无法确定原因。
可以给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅:

    由于您不使用 XT2、我建议您只删除这部分代码。