This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5848:需要发送哪些特定数据才能将波特率更改为115200?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5848

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/952416/msp430fr5848-what-specific-data-needs-to-be-sent-to-change-the-baud-rate-to-115200

器件型号:MSP430FR5848

在 SLAU550Z 用户指南中、4.1.5.9小节介绍了如何将波特率更改为115200

这是我需要发送的来完成这一任务吗?

0x80020052061415

它需要填充还是其他任何东西?

我正在使用 MSP430FR5848。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要这个: software-dl.ti.com/.../index.html、请记住选择 eUSCI。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我选择 eUSCI 并选择115200时、我得到所有 N/A

    《MSP430 USCI/EUSCI UART 波特率计算》

    USCI/EUSCI:   USCI   EUSCI
    时钟:                32.768K                1M                1.048M                4m                4.194M                8m                8.388M                12个月                16万                16.777M                20米                定制             Hz
    波特率:                1200                2400                4800人                9600                19200                38400                57600                115200                230400                460800                定制             BPS
    计算

    DriverLib 的推荐参数为:

    时钟预分频器:

    firstModReg:

    次级调制器:

    过采样:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复制和粘贴显然不起作用。  这里是屏幕截图。
    e2e.ti.com/.../MSP430-USCI_5F00_EUSCI-UART-Baudrate-Calculator.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯顿、你好、这不起作用、因为我返回了所有 N/A。  您还有其他想法可以尝试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 您选择的 UART 时钟为32.768kHz。 您无法使用该时钟获得115200波特率。 尝试使用16MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您伊斯天。