主题中讨论的其他部件:MSP430FR2512、、 CAPTIVATE-FR2633
我一直在使用 CAPTIVATE-PGMR 和 CAPTIVATE-FR2633板进行原型设计。 在我的最终设计中、我想嵌入更小的 MSP430FR2512 (我不需要额外的传感器端口)。
我计划使用 CAPTIVATE-PGMR 对电路板进行编程、因为它内置了 ezFET。 也就是说、我查看的是 CAPTIVATE-FR2633的原理图、我真正要做的就是保持来自该开发接头的连接。 我的计划主要是重现此引脚:
在这样做的过程中、如果我的板有自己的电源、我假设我可以将引脚3、4、5、6压降。 至于理由,我是否需要保留这两个理由? 我是否可以移除任何其他引脚? 例如、我知道、需要 IRQ 引脚(17/18)与设计工作室进行交互。
我还应该考虑其他事项吗? 电路板所需的唯一其他器件是晶体、我将使用以下设计:
谢谢!