This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:DAC7750似乎不能正常工作

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7750, MSP430FR6047, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/949094/msp430fr6047-dac7750-doesn-t-seem-to-work

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:DAC7750DAC8760

您好;

我按如下方式连接了 DAC7750;

请查看是否有任何问题。  

我正在运行的程序是 DAC8760_Interface、我已下载并修改为我的 MSP430FR6047和 DAC7750。 它是4-20mA 输出类型、我尝试将输出设置为4至10mA、但输出引脚上没有任何变化。 它保持为0。

我使用示波器验证了 STE、SCLK 和 SIMO 信号是否正确输出到 DAC7750。

请帮助。

此致、

Suh、Sukho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到"DAC8760_Interface"代码? 我找到了 DACX760EVM-SW、但我看到的只是 LabView 代码。

    或者、数据转换器论坛上的人员可能能够更快地为您提供答案。 我发现他们的反应非常灵敏。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sukho、  

    您是否需要我将此帖子转发到数据转换器论坛、或者关闭此帖子并在数据转换器论坛中创建新帖子?  

    谢谢、  

    Lixin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suhko、


    查看原理图、您是否有一个精密15kΩ Ω 电阻器连接到 ISET-R、或者您是否使用了内部 RSET? 此外、EPAD 是器件下方的散热焊盘吗? 这应该被连接至 GND。 您是否连接了 CLR 引脚? 如果您不使用该引脚、则还应将其连接到 GND、以免意外将器件设置为清除状态。 我没有看到任何其他连接问题、但您也可以将其与图62中的连接进行比较。 它们不会完全相同、但您可以比较您的原理图并注意差异。

    除此之外、您还能读回寄存器吗? 我会尝试更改控制寄存器、并通过回读新设置来验证写入是否发生。 请注意、默认值可能为0x0000、因此您需要更改任何内容以验证寄存器是否已正确写入。

    之后、您能描述一下您的设置配置吗? 我会列出您发送到寄存器的值以及您发送它们的顺序。 您在上一篇文章中提到、您使用示波器来验证信号。 您能否再次检查并发布示波器快照以进行通信? 我想验证对器件的写入和读取。


    吴约瑟