This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432P401R:使用 MSP-EXP432P401R 上的 XDS110连接 LAUNCHXL-CC26X2R1

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/952535/msp-exp432p401r-using-the-xds110-on-msp-exp432p401r-to-connect-a-launchxl-cc26x2r1

器件型号:MSP-EXP432P401R

您好!

我将购买 MSP-EXP432P401R。

但我想再次确认。

是否可以使用 MSP-EXP432P401R 上的 XDS110将 LAUNCHXL-CC26X2R1用作具有 SWD 连接的外部目标板(仅使用 TMS、TCLK、复位、GND)?

我阅读了本文档。 我知道 MSP432和 CC26x2属于 SimpleLink 系列。 LAUNCHXL-CC26X2R1还具有板载 XDS110。
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#which-xds110-is-right-for-me-

因此、我只想确保 在购买 SWD 连接之前可以进行它。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joe

    是的、您可以使用   MSP-EXP432P401R 上的 XDS110 连接到 TI 的任何 ARM 器件。  请看下面的文档、它确实讨论了它。 请告诉我、这是否对您没有帮助、或者您需要更多信息。  

    components101.com/.../MSP432用户 Manual.pdf     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohsen、

    感谢您的回复。 因此、我现在可以让我的同事订购它。