This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2744:外部晶体振荡器的 ESR

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2744, MSP430F2132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/951943/msp430g2744-esr-of-external-crystal-oscillator

器件型号:MSP430G2744
主题中讨论的其他器件: MSP430F2132

尊敬的所有人:

我们的客户希望在其项目上使用 MSP430 (" Gassensor 的网关")。
为此、它们需要在整个温度范围内具有非常稳定的波特率。
因此、他们考虑使用 ESR 最大为80欧姆的16MHz 冷冻小瓶

根据数据表(msp430g2744.pdf)、如果 XTS = 1且 LFXT1Sx = 2、可使用频率高达16MHz 的晶体。
在第5.23章"典型特性-处于 HF 模式(XTS = 1)的 LFXT1振荡器"中、图5-16显示了最大值 ESR。 在"LFXT1Sx = 2"的情况下、只有高达8MHz 的值可用。
他们将该图与 MSP430F2132的图进行了比较、并发现特性几乎相同、但名称不同。
 指定了"LFXT1Sx = 3"、尽管它是一个外部信号源而不是一个晶振。

那么、我想问晶体的最大 ESR 可以是多高? 或者他们是否可以使用它。

提前感谢。
此致、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请稍候片刻。 我会在明天之前作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以看到、mspg2744数据表中的图表与 MSP430F2132中的图表相同。 但图是不同的。 您必须知道、对于 MSPG2744和 MSP430F2132、CS 模式是相同的、我建议您参考图表而不是图。

    原因是该图是以 ATE 为单位进行测试的、但该图仅显示典型值、未在 ATE 测试中进行测试。 这意味着图表中的数据更可靠。  

    请参阅图表中 的、16MHz 时、典型 ESR 为300R、XTS = 1、LFXT1Sx = 2。 对于客户选择的晶体、其 ESR 低于300R、这意味着在振动至特定频率之前、成本更低。 很好。  

    结论是您的客户可以使用它。