This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:MSP-EXP430G2ET 无法使用 USB-2-MDIO 软件工具检测 PHY ID

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, USB-2-MDIO, DP83822EVM, DP83867IR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/947666/msp-exp430g2et-msp-exp430g2et-cannot-detect-phy-id-using-usb-2-mdio-software-tool

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIOMSP-EXP430G2DP83822EVMDP83867IRMSP-EXP430F5529

有票:

https://ticsc.service-now.com/csm?id=csm_ticket&table=sn_customerservice_case&sys_id=7e3af7b91bfb9410ad92ba63164bcb0f&view=csp

简短描述:MSP-EXP430G2ET 无法检测 PHY ID

尝试使用 MSP-EXP430G2ET 和 USB-2-MDIO 软件工具控制 DP83867ERGZT、但该工具无法找到 PHY ID。

已安装驱动程序、已刷写 EVB、并且指示灯正常。 将示波器连接到电路板 P1.4和 P1.5、未检测到信号。
已尝试移除连接到 PHY 芯片的电线。 EVB 上无信号

查看以下2个讨论:

1) USB-2-MDIO:MSP-EXP430G2、DP83822EVM:PHY ID 不可用

2) 2) DP83867IR:USB-2-MDIO 始终返回"Error! 设备未连接!"  

和:

我按照用户指南(snlu197.pdf)使用 Flash_MSP430_G2.bat 刷写了 EVB。 看起来是针对 MSP-EXP430G2的。 不确定这是否适合 MSP-EXP430G2ET。 EVB 首次上电时、绿色和红色 LED 闪烁。 刷写后、2个 LED 稳定亮起、这是根据用户指南(snlu197.pdf)确定的。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供将 MSP-EXP430G2ET 与哪个以太网 EVM 相连? 您知道 EVM 设置的 PHY ID 吗?  

    如果在 Launchpad 连接到 MDC、MDIO 和 GND 的情况下尝试使用 USB-2-MDIO 工具读取寄存器、您会获得什么输出?  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    以太网板(与 MSP-EXP430G2ET 相连)是您自己定制的构建板。 PHY 是 DP83867ERGZT。 不确定电路板上的 PHY ID。 没有改变。 应为默认 PHY ID。  

    在查找 PHY ID 期间、P1.4和 P1.5上的输出为3.3V (断开了从电路板到 MSP-EXP430G2ET 的信号)。 示波器捕获无信号变化。

    是否有一个闪存代码可以刷写 EVB MSP-EXP430G2ET?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过数据表中引脚 RX_D0和 RX_D2的自举配置来确认 PHY_ID。 如果您尝试在 USB-2-MDIO 工具的 PHY_ID=00时读取寄存器0x00、结果是什么?

    您能否在 P1.4和 P1.5交换到 MDC/MDIO 时重复此测试?

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于我们的电路板、RX_D0和 RX_D2上没有自举。

    这些是自举:

    自举电阻器值特定于您希望引脚处于的模式。
    Rx-CTRL 处于模式3。  通过5.76k 电阻器和2.49k 接地将 Rx-CTRL 拉至3.3V。

    RX-SFD、TX-SFD、LED_100-2、LED_100-1上拉/下拉电阻器均为 DNPd。

    对于 P1.4和 P1.5、我尝试交换了这2个引脚。 但是、正如我在上面提到的、在查找 PHY ID 操作期间、P1.4和 P1.5完全没有信号变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、  

    在查找 PHY ID 操作期间、我需要在我们的实验中测试这些引脚、以了解预期的信号是什么。 我可以在10/19之前提供反馈。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    我已订购 MSP-EXP430G2ET Launchpad 进行进一步调试、因为该新器件型号尚未使用现有固件进行测试。 使用 MSP-EXP430F5529 Launchpad、我已经验证了查找 PHY_ID 和读取/写入信号。  

    感谢您的耐心等待。  

    此致、
    Justin