This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-CAPMINI:I2C BSL

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-CAPMINI, MSP430FR2512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/951941/evm430-capmini-i2c-bsl

器件型号:EVM430-CAPMINI
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2512

EVM430-CAPMINI 是否支持使用 P2.5 (UCB0SDA)和 P2.6 (UCB.S)的 BSL?

在 MSP430FR2512数据表的第6.5节中、它指出  I2C BSL 需要 P1.2 (UCB0SDA)和 P1.3 (UCB.S)、但这些引脚未连接到 EVM430-CAPMINI 上。 如果这是唯一的选择、请考虑在演示板中添加测试点。