This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:xt1高频支持?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476, MSP430FR2153

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/951565/msp430fr2155-xt1-high-frequency-support

器件型号:MSP430FR2155
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2476MSP430FR2153

香榭丽舍

是否有任何简单的方法来确定 MSP430器件是否支持 XT1上的高频输入? 我可以看到、它不会出现在选择器工具或命名规则中。

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这是一个好问题。  正确的是、此功能不在选择器工具中。  让我来看看是否有办法去寻找答案。  这可能需要24小时、但我会找到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dennis、我很期待这件事

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我与这一个上的几个人联系、我从他们那里听到的是、没有好的方法来搜索此功能。

    您是否仅查看 FR4xx\2xx 系列?  这些器件具有两个时钟系统(基本和增强型)。  都支持 XT1高频。

    您尝试使用的频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    客户目前正在使用48引脚封装内的 msp430fr2476。 它们利用1个 UART、3个 SPI 和1个 I2C 接口、并通过多个其他 GPIO 读取多达6个模拟输入。  他们希望获得支持 XT1高频的最接近器件(最好具有相似的引脚)。 我们有何建议?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    事实证明,这是一个相当大的挑战。  我花了一些时间来看看是否有任何简单的方法来实现这个目的、结果什么都没有。

    让我与我们在中国的团队核实一下。  它们可能有某种类型的内部数据库可供搜索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我已经检查了图表、似乎只有"24MHz"器件(MSP430FR2153、2155、2353、2355)支持 HF XT1。

    此致、

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tomas 为此提供的帮助。

    Michael、这回答了您的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢大家!