工具/软件:Code Composer Studio
我已从版本5更新为适用于 MSP430的 gcc 编译器的9.2.0.50。 现在、在一个文件中、它显示 为:Font.c:在函数'eve_font_char_multi'中: Font.c:253:1:error:Unable to generate reload for: 253 |} |^ (INSSn 111 110 112 7 (设置(reg:SI 6 R6 [orig:72 _100 ][72]) (ashift:SI (zero_extend:SI (reg:QI 6 R6 [orig:96 handle ][96])) (CONST_INT 7 [0x7])) 59{* MSP430.MD:757} (expr_list:REG_DEAD (reg:QI 6 R6 [orig:96 handle ][96]) (无))) 在 RTL 传递期间:reload font.c:253:1:内部编译器错误:在 find_reload 中、reload .c:3814 编译是使用 MSP430-elf-gcc -c -mmcu=msp430f5329 -O2 -Wall -Wextra -G2 -mlarge 完成的(即使 LTO 问题仍然存在) 、这是否为已知问题? 您是否需要预处理的源进行测试? 提前感谢