This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432P401R:用于连接 MPU9250 IMU 的 I2C 代码

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/951633/ccs-msp-exp432p401r-i2c-code-for-interfacing-mpu9250-imu

器件型号:MSP-EXP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在使用 MSP432P401R Launchpad 连接 MPU9250 IMU、并且 I2C 实现存在一些问题。 我有一个用于 msp430g2553的 I2C 代码、它对我来说非常有用、因此我决定使用 msp432 driverlib 来移植此代码。

 以下是 MSP430的写入、读取函数和 i2c 中断:

void CopyArray (uint8_t *源、uint8_t * dest、uint8_t count)
{
uint8_t copyIndex = 0;
for (copyIndex = 0;copyIndex < count;copyIndex++)
{
dest[copyIndex]= source[copyIndex];
}
}

I2C_Mode MSP430_I2C_Master_ReadReg (uint8_t dev_addr、uint8_t reg_addr、uint8_t count、uint8_t * rec_buff)
{

/*初始化状态机*/
MasterMode = TX_REG_ADDRESS_MODE;
TransmitRegAddr = reg_addr;
RXByteCtr =计数;
TXByteCtr = 0;
ReceiveIndex = 0;
TransmitIndex = 0;

/*初始化从地址和中断*/
UCB0I2CSA = DEV_addr;
IFG2 &=~(UCB0TXIFG + UCB0RXIFG); //清除所有挂起的中断
IE2 &=~UCB0RXIE; //禁用 RX 中断
IE2 |= UCB0TXIE; //启用 TX 中断

UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT; // I2C TX、启动条件
_bis_SR_register (CPUOFF + GIE); //输入带中断的 LPM0
//rec_buff =接收缓冲器;

CopyArray (ReceiveBuffer、rec_buff、count);

返回 MasterMode;

}


I2C_Mode MSP430_I2C_Master_WriteReg (uint8_t dev_addr、uint8_t reg_addr、uint8_t * reg_data、uint8_t count)
{
/*初始化状态机*/
MasterMode = TX_REG_ADDRESS_MODE;
TransmitRegAddr = reg_addr;

//将寄存器数据复制到 TransmitBuffer
CopyArray (reg_data、TransmitBuffer、count);

TXByteCtr =计数;
RXByteCtr = 0;
ReceiveIndex = 0;
TransmitIndex = 0;

/*初始化从地址和中断*/
UCB0I2CSA = DEV_addr;
IFG2 &=~(UCB0TXIFG + UCB0RXIFG); //清除所有挂起的中断
IE2 &=~UCB0RXIE; //禁用 RX 中断
IE2 |= UCB0TXIE; //启用 TX 中断

UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT; // I2C TX、启动条件
_bis_SR_register (CPUOFF + GIE); //输入带中断的 LPM0

返回主模式;
}


//*********
//接收和传输数据的 I2C 中断*********
//

#if defined (__TI_Compiler_version__)|| defined (__IAR_systems_ICC__)
#pragma vector = USCIAB0TX_Vector
__interrupt void USCIAB0TX_ISR (void)
#Elif defined (__GNU__)
void __attribute__((interrupt (USCIAB0TX_ISR)#vector

(void USCIA0TX_ISR)#UCIAB0TX_ISR (void))#defineer_COMPLETE!错误!#UICUICUICUICUICU
#endif
{
if (IFG2 & UCB0RXIFG)} //接收数据中断
{
//必须从 UCB0RXBUF 中读取
uint8_t Rx_val = UCB0RXBUF;

IF (RXByteCtr)
{
ReceiveBuffer[ReceiveIndex++]= Rx_val;
RXByteCtr --;
}

IF (RXByteCtr = 1)
{
UCB0CTL1 |= UCTXSTP;
}
否则、如果(RXByteCtr = 0)
{
IE2 &=~UCB0RXIE;
MasterMode = IDLE_MODE;
_BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (CPUOFF); //退出 LPM0
}
}
否则 IF (IFG2 & UCB0TXIFG) //发送数据中断
{
开关(主模式)
{
案例 TX_REG_ADDRESS_MODE:
UCB0TXBUF = TransmitRegAddr;
IF (RXByteCtr)
MasterMode = SWITCH_TO_RX_MODE;//需要立即开始接收
其他
MasterMode = TX_DATA_MODE; //继续传输缓冲区中的数据
中断;

案例切换至 RX_MODE:
IE2 |= UCB0RXIE; //启用 RX 中断
IE2 &=~UCB0TXIE; //禁用 TX 中断
UCB0CTL1 &=~UCTR; //切换到接收器
MasterMode = RX_DATA_MODE;//状态是接收数据
UCB0CTL1 |= UCTXSTT; //发送重复起始
IF (RXByteCtr = 1)
{
//必须发送停止,因为这是 N-1字节
while ((UCB0CTL1 & UCTXSTT));
UCB0CTL1 |= UCTXSTP; //发送停止条件
}
中断;

案例 TX_DATA_MODE:
IF (TXByteCtr)
{
UCB0TXBUF =传输缓冲器[TransmitIndex++];
TXByteCtr --;
}
其他
{
//传输完成
UCB0CTL1 |= UCTXSTP; //发送停止条件
MasterMode = IDLE_MODE;
IE2 &=~UCB0TXIE; //禁用 TX 中断
_BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (CPUOFF); //退出 LPM0
}
中断;

默认值:
__no_operation();
中断;
}
}

这里是 MSP432的相同函数

I2C_Mode I2C_Master_ReadReg (uint8_t dev_addr、uint8_t reg_addr、uint8_t count、uint8_t * rec_buff)
{
MasterMode = TX_REG_ADDRESS_MODE;
TransmitRegAddr = reg_addr;
RXByteCtr =计数;
TXByteCtr = 0;
ReceiveIndex = 0;
TransmitIndex = 0;
MAP_I2C_setSlaveAddress (EUSCI_B0_BASE、DEV_addr);
///map_I2C_setMode (EUSCI_B0_BASE、EUSCI_B_I2C_Transmit 模式);
//map_I2C_enableModule (USCI_B0_BASE);

MAP_I2C_clearInterruptFlag (EUSCI_B0_BASE、
EUSCI_B_I2C_Transmit INTERRUPT0 + EUSCI_B_I2C_Receive_INTERRUPT0);

MAP_I2C_DisableInterrupt (EUSCI_B0_BASE、EUSCI_B_I2C_Receive_INTERRUPT0);
/*启用主机发送中断*/
MAP_I2C_enableInterrupt (EUSCI_B0_BASE、
EUSCI_B_I2C_Transmit INTERRUPT0);
//MAP_Interrupt_enableInterrupt (INT_EUSCIB0);

/*确保最后一个交易已完全发送*/
while (MAP_I2C_masterIsStopSent (EUSCI_B0_BASE)== EUSCI_B_I2C_Sending _stop);

/*发送寄存器以写入*/
MAP_I2C_masterSendMultiByteStart (EUSCI_B0_BASE、TransmitRegAddr);

CopyArray (ReceiveBuffer、rec_buff、count);

返回 MasterMode;
}


I2C_Mode I2C_Master_WriteReg (uint8_t dev_addr、uint8_t reg_addr、uint8_t * reg_data、uint8_t count)
{
MasterMode = TX_REG_ADDRESS_MODE;
TransmitRegAddr = reg_addr;

//将寄存器数据复制到 TransmitBuffer
CopyArray (reg_data、TransmitBuffer、count);
TXByteCtr =计数;
RXByteCtr = 0;
ReceiveIndex = 0;
TransmitIndex = 0;
MAP_I2C_setSlaveAddress (EUSCI_B0_BASE、DEV_addr);
MAP_I2C_setMode (EUSCI_B0_BASE、EUSCI_B_I2C_Transmit 模式);
MAP_I2C_enableModule (EUSCI_B0_BASE);

MAP_I2C_clearInterruptFlag (EUSCI_B0_BASE、
EUSCI_B_I2C_Transmit INTERRUPT0);

/*启用主机发送中断*/
MAP_I2C_enableInterrupt (EUSCI_B0_BASE、
EUSCI_B_I2C_Transmit INTERRUPT0);
MAP_Interrupt_enableInterrupt (INT_EUSCIB0);

/*确保最后一个交易已完全发送*/
while (MAP_I2C_masterIsStopSent (EUSCI_B0_BASE)== EUSCI_B_I2C_Sending _stop);

/*发送寄存器以写入*/
MAP_I2C_masterSendMultiByteStart (EUSCI_B0_BASE、TransmitRegAddr);

返回主模式;
}



/********* /

void EUSCIB0_IRQHandler (void)
{
uint_fast16_t status;

STATUS = MAP_I2C_getEnabledInterruptStatus (EUSCI_B0_BASE);

IF (STATUS & EUSCI_B_I2C_NAK_INTERRUPT)
{
MAP_I2C_clearInterruptFlag (EUSCI_B0_BASE、EUSCI_B_I2C_NAK_INTERRUPT);
}

IF (STATUS & EUSCI_B_I2C_Transmit _INTERRUPT0)
{
开关(MasterMode){

案例 TX_REG_ADDRESS_MODE:
IF (RXByteCtr)
MasterMode = SWITCH_TO_RX_MODE;//需要立即开始接收
其他
MasterMode = TX_DATA_MODE; //继续传输缓冲区中的数据
中断;

案例切换至 RX_MODE:
MAP_I2C_DisableInterrupt (EUSCI_B0_BASE、EUSCI_B_I2C_Transmit INTERRUPT0);

MAP_I2C_setMode (EUSCI_B0_BASE、EUSCI_B_I2C_Receive_mode);
MAP_I2C_masterReceiveStart (EUSCI_B0_BASE);
MAP_I2C_enableInterrupt (EUSCI_B0_BASE、EUSCI_B_I2C_Receive_INTERRUPT0);
//map_I2C_masterSendMultiByteStop (EUSCI_B0_BASE);
//map_I2C_clearInterruptFlag (EUSCI_B0_BASE、EUSCI_B_I2C_Receive_INTERRUPT0);

MasterMode = RX_DATA_MODE;//状态是接收数据
//UCB0CTL1 |= UCTXSTT; //发送重复起始
IF (RXByteCtr = 1)
{
//必须发送停止,因为这是 N-1字节
while (MAP_I2C_masterIsStopSent (EUSCI_B0_BASE)== EUSCI_B_I2C_Sending _stop);
///map_I2C_enableInterrupt (EUSCI_B0_BASE、EUSCI_B_I2C_STOP_INTERRUPT);
MAP_I2C_masterSendMultiByteStop (EUSCI_B0_BASE);
}
中断;

案例 TX_DATA_MODE:
if (TXByteCtr){
MAP_I2C_masterSendMultiByteNext (EUSCI_B0_BASE、TransmitBuffer[TransmitIndex++]);
TXByteCtr --;

}
其他
{
//传输完成
MAP_I2C_masterSendMultiByteStop (EUSCI_B0_BASE);
MasterMode = IDLE_MODE;
MAP_I2C_DisableInterrupt (EUSCI_B0_BASE、EUSCI_B_I2C_Transmit INTERRUPT0);
MAP_Interrupt_disableSlepOnIsrExit();
}
中断;
}

}
/*将字节接收到接收缓冲区中。 如果我们已接收所有字节、
*发送停止条件*/
IF (STATUS & EUSCI_B_I2C_Receive_INTERRUPT0)
{
IF (RXByteCtr)
{
ReceiveBuffer[ReceiveIndex++]= MAP_I2C_ReceivmasterMultiByteNext (EUSCI_B0_BASE);
RXByteCtr --;
}

IF (RXByteCtr = 1)
{
MAP_I2C_masterReceiveMultiByteStop (EUSCI_B0_BASE);
}
否则、如果(RXByteCtr = 0)
{
//map_I2C_masterSendMultiByteStop (EUSCI_B0_BASE);
MAP_I2C_DisableInterrupt (EUSCI_B0_BASE、EUSCI_B_I2C_Receive_INTERRUPT0);
MasterMode = IDLE_MODE;
MAP_Interrupt_disableSlepOnIsrExit();
}

}
否则、如果(STATUS & EUSCI_B_I2C_STOP_INTERRUPT)
{
MAP_Interrupt_disableSlepOnIsrExit();
MAP_I2C_DisableInterrupt (EUSCI_I2C_MODULE、EUSCI_B_I2C_STOP_INTERRUPT);
}
}

我不知道问题在 MSP432代码中的哪个位置、但我读取的值不正确、因为 IMU 的 Wow Am I 寄存器不会应答0x71默认值。 我可以写入和读取、但实际上我不知道

如果它运行良好。 希望我的代码可读。

此致、

Diana

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diana、

    您可以在 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APSsCjrOyrT6CYSTci9Sqg__z-lQYNj__LATEST 上看到多字节主代码的代码示例。  您尝试运行的模式是什么? 至少在该模式下、是  

    空 EUSCIB0_IRQHandler (空)  

    具有以下功能

    IF (STATUS & EUSCI_B_I2C_NAK_INTERRUPT)

    MAP_I2C_masterSendStart (EUSCI_B0_BASE);

    这与您拥有的不同。

    如果您使用不同的模式、您还将找到其他模式的示例。

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivas、您好、谢谢您的回答。 我已经在 TIREX 中看到了这些示例。 我尝试运行的模式是读取/写入主控方多字节、但我不是 i2c 协议的专家。

    我尝试了上述代码中的更改、但我得到的结果相同。

    还有其他建议吗? 我在这里待了一段时间,我不知道还有什么可做的

    Diana