This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:复位发生时的 VUSB 输出

Guru**** 2819995 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/951214/msp430f5659-vusb-output-when-reset-occurs

器件型号:MSP430F5659

您好、香榭丽舍

我认为、在通过软件调用的 USB BSL 更新 FW 后、需要进行复位。
当 MSP430F5659复位时、如果 VBUS 被保持在没有任何压降的状态、VUSB 是否保持高电平?

外部电路使用 VUSB 电压、复位前/复位后应保持高电平。

感谢您的友好检查。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、香榭丽舍

    根据图42-2。 USB 电源系统、在 TRM 中、如果施加 VBUS、内部 LDO 输出似乎为3.3V。
    默认情况下、VUSBEN = 1。  
    即使 MSP430复位、如果施加 VBUS 5V、VSUB 输出3.3V。

    请您澄清一下。
    谢谢、此致、
    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitoshi、

    根据用户指南表42-9、默认情况下会启用3.3LDO。  因此、如果由于固件更新而退出 POR 或复位、LDO 将保持开启状态。  考虑到3.3LDO 还可以为 MSP 提供 VDD、这是合理的。  如果 LDO 在复位事件期间未保持开启状态、则 MSP430在此期间将断电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    非常感谢您的善意澄清。
    它解决了系统要求。

    此致、
    Hitoshi