This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:CapSense 错误处理

Guru**** 2536510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/951597/msp430fr2676-capsense-error-handling

器件型号:MSP430FR2676

如果 MSP 遇到电容感应外设停止工作且数据未更新的情况、我想构建一些错误检测和处理方法。 (例如、我们只是读取和使用静态数据)

在我走得太远之前、CapTIvate 库是否已经执行了一些此错误处理? 如果是、您能否描述恢复机制和/或是否有提供错误检测的 API 函数。

谢谢!

Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrey、

    CapTIvate 库不处理错误。  它由应用程序代码决定。

    在电容测量期间、会出现一个称为"最大计数"的误差、这可能是由转换器执行比预期更多的转换导致的。  默认最大计数为8191。  此误差很少见、通常是由短路电极引起的。  此错误在 CAPT_ISR.c 文件(g_bMaxCountErrorFlag)中的 CapTIvate ISR 中被标记,您可以在代码中的任何位置检查此标志,但理想情况下,您只需在测量传感器后,就可以在回调函数中执行此操作。

    遇到此最大计数错误的通道默认接受高达8191次转换、返回值= 0、但其他通道将正常转换。  通过设置传感器的最大计数错误阈值、您可以将最大计数限制为低于8191的值。  设置较低的阈值、例如1000、将允许更快地设置误差、而不会减慢其他通道上的其他转换。