请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CAPTIVATE-FR2633 大家好、
一个简短的问题、看看我是否做得对。 我已经连接了一个按钮、生成了源代码并刷写了项目。 工作正常。 传感器调优很好。 接下来、我将切换到 register_i2c 通信方法、我基本上是这样做的:
#if CAPT_interface =__CAPT_REGISTERI2C_interface_void
callback (TSENSOR *)
{
//如果触摸我关心检测到的问题,则提交 IRQ
}
#endif
void main (void)
{
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
BSP_configureMCU ();
__bis_SR_register (GIE);
//
注册回调//
#if CAPT_interface =__CAPT_REGISTERI2C_interface__MAP_CAPT_registerCallback
(&BTN00,&callback);
#endif
//
////启动 CapTIvate 应用
//
CAPT_AppStart ();
//
背景循环
//
while (1)
{
CAPT_appHandler();
CAPT_appSleep ();
}//结束背景循环
}//结束 main ()
这是正确的想法吗? 我是否需要将 CAPT_appHandler 保留在这里? 我是否需要修改它? 在 i2c 寄存器模式下注册回调是否合理? 我这么做是为了启用传感器调优。 当您切换到 UART 模式时、此代码会中断与设计界面的集成。
谢谢!