This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:使用信息存储器来存储能量值、即使在断电时也要累加

Guru**** 2525150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/951566/msp430f67791a-using-info-memory-for-storage-of-energy-values-to-accumulate-even-if-power-is-down

器件型号:MSP430F67791A

目前、只要器件断电、有功和视在电能值就会重置为零值。

相反、CAN 信息存储器可用于在正常操作中定期存储能量值、并在器件电源恢复后读取这些值。

与使用外部 EEPROM 相比,在这方面有哪些优点/缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aksha、

    我认为 TI Resource Explorer 中有一个代码示例、用于演示如何写入器件存储器的信息区域。

    是链接。

    一个优势是无需外部 EEPROM 或通信接口(I2C、SPI)即可传输数据。  能够在 MSP430上存储数据更加高效。  此外、总共512字节的信息块也不存在(4) 128字节。  如果您需要更多的存储器、您可以在主闪存中创建定制段并以相同的方式使用。  我要提到的是、如果您执行存储器擦除、例如在固件更新期间、那么如果此数据与信息存储器中的数据相比、将会更具挑战性。  信息区域可以单独擦除、也可以在主存储器更新时擦除并非全部。  只是一个想法。